1639576ES–01

Configuración

Descripción general

Después de realizar las conexiones de cableado, el siguiente paso es configurar los parámetros utilizando el software PowerSuite (consulte el capítulo PowerSuite del Manual del usuario).

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
La aplicación de este producto requiere experiencia en el diseño y la programación de sistemas de control. Solo las personas que tengan experiencia están autorizadas a programar y aplicar este producto.
Siga todos los códigos y normativas de seguridad locales y nacionales.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Instalar el software

Paso

Descripción

1

Coloque el disco de instalación en la unidad de CD/DVD del PC.

2

Navegue hasta el archivo setup.exe y haga clic en él. Se inicia el asistente de configuración.

3

Siga las instrucciones del asistente de configuración.

Conecte con el software PowerSuite

En el ejemplo de aplicación:

1 PC que ejecute el software PowerSuite

2 Juego de cables PowerSuite VW3 A8 106

3 Controlador LTM R

4 Módulo de expansión LTM E

Si no utiliza un módulo de expansión, el HMI se conecta directamente al controlador:

1 PC que ejecute el software PowerSuite

2 Juego de cables PowerSuite VW3 A8 106

3 Controlador LTM R

Configurar los parámetros

Paso

Descripción

1

Inicie el software PowerSuite.

2

En la pantalla Load Configuration (Cargar la configuración), seleccione y abra un archivo de configuración que contenga los ajustes predeterminados de fábrica.

3

Abra la rama Device Information (Información del dispositivo) del árbol de control y configure los parámetros de funcionamiento.

4

Abra la rama Settings del control del menú.

5

Localice y configure los parámetros de funcionamiento en la subrama Motor and Control.

6

Repita el paso 5 para el resto de ajustes de elementos de las subramas.

7

Guarde una copia de los ajustes de configuración realizados en un nuevo archivo de configuración.

Ajustes de los parámetros para el ejemplo de aplicación:

Rama Device Information

Subrama

Parámetro

Ajuste

Device information (Información de dispositivo)

Current range (Rango de corriente)

1,35 - 27 A

Network (Red)

Modbus/TCP

Control voltage (Tensión de control)

100-240 V CA

Rama Settings

Subrama

Parámetro

Ajuste

Motor and Control Settings (Ajustes de motor y control)

Motor operating mode (Modalidad de funcionamiento del motor)

Nominal voltage (Tensión nominal)

400 V

Nominal power (Potencia nominal)

4 kW

Operating mode (Modo de funcionamiento)

3 hilos independientes

Contactor rating (Contactor-calibre)

9 A

Phase (Fase)

3 fases

Motor temperature sensor (Motor-sensor de temperatura)

Sensor type (Tipo de sensor)

PTC binary (PTC binario)

Trip enable (Activación de disparo)

Activado

Trip level (Nivel disparo)

Según el motor

Alarm level (Nivel alarma)

Según el motor

Load CT (TC de carga)

Load CT ratio (TC de carga-relación)

Interno

Load CT passes (Pasos TC de carga)

1 (1)

Sensor de corriente de tierra

Relación del sensor de corriente de tierra

1000:1

Control mode

Local control (Control local)

Terminal trip (Disparo de terminal)

Thermal Settings (Ajustes térmicos)

Thermal overload (Sobrecarga térmica)

Trip type (Tipo de disparo)

Inverse thermal (Capacidad térmica inversa)

Trip class (Clase de disparo)

10

FLC1 (1)

50 %

Consulte Valores de FLC (Corriente a plena carga).

* (equivalente a 9 A)

Trip enable (Activación de disparo)

Activado

Alarm enable (Activación de alarma)

Activado

Current Setting (Parámetros de corriente)

Ground Current Mode (Modo corriente de tierra)

Trip enable (Activación de disparo)

Activado

Trip level (Nivel disparo)

1 A

Trip timeout (Timeout de disparo)

0,5 s

Alarm enable (Activación de alarma)

Activado

Alarm level (Nivel alarma)

200 mA

Voltage Settings (Parámetros de tensión)

Undervoltage (Infratensión)

Trip enable (Activación de disparo)

Activado

Trip level (Nivel disparo)

85 %

Trip timeout (Timeout de disparo)

3 s

Alarm enable (Activación de alarma)

Activado

Alarm level (Nivel alarma)

90 %

Transferir el archivo de configuración

Paso

Descripción

1

Abra el archivo de configuración que desea transferir.

  • Asegúrese de que el archivo se encuentra en la ventana principal

2

Conecte el PC al controlador LTM R.

  • Compruebe la barra de tareas para ver si el PC está conectado al controlador LTM R.

3

Transferir el archivo de configuración:

  • Seleccione PC to Device, en el submenú Link > File Transfer o en la barra de iconos.

  • En el cuadro de diálogo de Upload Configuration, haga clic en Continue. Aparece brevemente una barra de progreso.

  • Para confirmar que la transferencia se ha realizado correctamente, compruebe los resultados de la ventana Output, que se abre automáticamente en la parte inferior de la ventana principal.

Resultado: el producto está listo para usarse.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.