1639576DE-01

Netzwerkkommunikation im Modbus/TCP

Verdrahtung des Kommunikations-Ports

Dieses Verfahren wird in den Kurzanleitungen, die im Lieferumfang des LTM R und des LTM E enthalten sind, sowie im Kapitel „Installation“ des Benutzerhandbuchs beschrieben:

1 Premium-SPS mit einem Ethernet-Koppler

2 Gerades oder gekreuztes, geschirmtes paarig verdrilltes Verbindungskabel (490NT•000•••)

3 ConneXium-Schalter

4 TeSys T LTM R Modbus/TCP-Controller

Im Applikationsbeispiel verwendete Parameter

Für das Applikationsbeispiel werden folgende Parameter verwendet:

LTM R Modbus/TCP-Controller

IP-Adresse

Durchgeführt über DHCP

Gerätename

TeSysT001

Verhalten bei Kommunikationsausfall

Auslösung und Motorstopp nach 5 Sekunden

Konfigurationsmodus

Über Netzwerk

Schneller Gerätetausch

  • Aktiviert

  • Mit Aktivierung des automatischen Backups alle 2 Minuten

SPS-Ethernet-Koppler

Primäre IP-Adresse

192.168.2.3

Subnetz-Maske

255.255.255.0

Gateway-Adresse

192.168.2.200

Adressenserver

Verwendung von DHCP zur Verknüpfung von:

  • Gerätename TeSysT001

  • IP-Adresse 192.168.2.100

I/O-Scanning

  • Eingänge: Register 2502 bis 2505 (= 455 bis 458)

  • Ausgänge: Register 2507 (= 704)

Einrichten der LTM R-Kommunikation

Richten Sie die LTM R-Kommunikation schrittweise mit den Drehschaltern und PowerSuite ein:

Schritt

Beschreibung

Werkzeug

1

Konfigurieren Sie den Gerätenamen

Mit Drehschaltern

2

Konfigurieren Sie die Parameter für Kommunikationsverlust

Mit PowerSuite

3

Wählen Sie den Konfigurationsmodus aus und konfigurieren Sie die FDR-Funktion

4

Laden Sie die Konfiguration vom PC auf den LTM R-Controller herunter

5

Schalten Sie den LTM R-Controller aus und wieder ein, um die neuen Kommunikationsparameter zu übernehmen

Konfiguration des Gerätenamens

Um den TeSysT001-Gerätenamen zu konfigurieren, stellen Sie die Drehschalter an der LTM R-Vorderseite wie folgt ein:

Konfiguration für Kommunikationsverlust

Konfigurieren Sie den Kommunikationsverlust in PowerSuite wie folgt:

Konfigurationsmodus auswählen und FDR-Funktion konfigurieren

Wählen Sie mithilfe von PowerSuite den Konfigurationsmodus und die Funktionen für den schnellen Gerätetausch (FDR) wie folgt aus:

Konfiguration vom PC auf den LTM R herunterladen

Übertragen Sie die Konfigurationsdatei vom PC zum LTM R-Controller wie folgt:

Schalten Sie den LTM R-Controller aus und wieder ein, um die neuen Parameter zu übernehmen.

Einrichten der SPS-Kommunikation

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kommunikation zwischen einer SPS und dem LTM R-Controller einzurichten:

Schritt

Beschreibung

1

Melden Sie das Ethernet-Netzwerk in der SPS an.

2

Konfigurieren Sie die IP-Adresse des Ethernet-Kopplers.

3

Konfigurieren Sie die Adressenserver-Funktion des Ethernet-Kopplers.

4

Konfigurieren Sie die Funktion „I/O Scanning“.

5

Bestätigen Sie die gesamte Konfiguration.

6

Verknüpfen Sie die Ethernet-Konfiguration mit dem Ethernet-Modul.

7

Kompilieren und speichern Sie das Projekt und übertragen Sie es in die SPS.

8

Testen Sie die Kommunikation mithilfe des „Debug“-Bildschirms.

9

Prüfen Sie anhand einer Animationstabelle die einwandfreie Funktion des Motormanagement-Controllers.

10

Übertragen Sie mithilfe von PowerSuite die Parameterdatei vom LTM R-Controller auf den Parameterdatei-Server der SPS.

Im nachstehenden Beispiel wird die Konfiguration der Kommunikation zwischen einer Premium-SPS mit Unity-Software und einem LTM R-Controller beschrieben.

Schritt 1

Melden Sie das Ethernet-Netzwerk in der SPS an.

  • Klicken Sie im Fenster „Project Browser“ mit der rechten Maustaste auf das Untermenü Communication > Network und wählen Sie New Network aus. Daraufhin wird das folgende Fenster angezeigt:

  • Wählen Sie Ethernet aus der Liste der verfügbaren Netzwerke aus.

    Ethernet_1 ist der Standard-Netzwerkname:

  • Klicken Sie auf OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

    Das Ethernet_1-Netzwerk wird im Untermenü Communication > Network angezeigt.

Schritt 2

Konfigurieren Sie die IP-Adresse des Ethernet_1-Kopplers.

  • Doppelklicken Sie im Fenster „Project Browser“ auf das Netzwerk Ethernet_1.

    Das Fenster zur Konfiguration des Kopplers erscheint.

  • Wählen Sie die Registerkarte „IP Configuration“ aus und geben Sie die IP-Adresse des Kopplers wie nachstehend gezeigt ein:

Schritt 3

Konfigurieren Sie die Adressenserver-Funktion des Ethernet-Kopplers.

  • Bestätigen Sie die Adressenserver-Funktion im Bereich „Module Utilities“ oben im Konfigurationsfenster:

  • Wählen Sie die Registerkarte „Address Server“ aus und konfigurieren Sie die Adressenserver-Tabelle wie nachstehend gezeigt:

Schritt 4

Konfigurieren Sie die Funktion „IO Scanning“.

  • Bestätigen Sie die Funktion „IO Scanning“ im Bereich „Module Utilities“ oben im Konfigurationsfenster:

  • Wählen Sie die Registerkarte „IO Scanning“ aus und konfigurieren Sie die Funktion „IO Scanning“ wie nachstehend gezeigt:

Schritt 5

  • Bestätigen Sie die globale Ethernet-Konfiguration über das Menü „Edit“.

  • Wenn das Fenster „Modification Authorization“ angezeigt wird, klicken Sie auf Yes, um die Bearbeitung zu bestätigen.

Schritt 6

Verknüpfen Sie die Ethernet-Konfiguration mit dem Ethernet-Modul.

  • Doppelklicken Sie im Menü „Configuration“ des Fensters „Project Browser“ auf die Referenz, die dem Ethernet-Port entspricht. Das Fenster „Configuration“ wird angezeigt:

  • Verknüpfen Sie die Ethernet_1-Konfiguration über die Net Link-Bildlaufliste mit dem Koppler:

Schritt 7

  • Kompilieren und speichern Sie das Projekt und übertragen Sie es in die SPS.

  • Schließen Sie den PC an die SPS an.

Schritt 8

Prüfen Sie mithilfe des Einstellungsbildschirms die Kommunikation:

  • Doppelklicken Sie im Menü „Configuration“ des Fensters „Project Browser“ auf die Referenz, die dem Ethernet-Port entspricht.

  • Wählen Sie die Registerkarte „Debug“ aus. Das Fenster „Debug“ wird geöffnet. Es enthält die folgenden Bereiche:

    Überprüfen Sie, ob im Bereich „IO Scanning“ ein grünes Quadrat angezeigt wird, das der Gerätenummer 1 entspricht.

Schritt 9

Prüfen Sie anhand einer Animationstabelle die einwandfreie Funktion des Motormanagement-Controllers.

  • Klicken Sie im Fenster „Project Browser“ mit der rechten Maustaste auf das Untermenü „Animation Tables“ und wählen Sie die Option „New Animation Table“ aus.

  • Wenn sich das Fenster „Properties“ öffnet, wählen Sie einen Namen aus und klicken Sie auf OK.

  • Wählen Sie nacheinander die der Tabelle „IO Scanning“ entsprechenden Wörter aus:

    • %MW0 bis %MW3 für die Eingangsvariablen (LTM R-Status)

    • %MW10 für die Ausgangsvariable (LTM R-Steuerung)

Mithilfe der Animationstabelle können Sie den globalen Status des LTM R prüfen und den Motor steuern:

Schritt 10

Übertragen Sie mithilfe von PowerSuite die Konfiguration vom LTM R-Controller auf den Parameterdatei-Server der SPS:

  • Verbinden Sie den PC mit dem LTM R-Controller.

  • Wählen Sie im Menü Link > File Transfer die Option „LTMR to parameter server“ aus, um wie nachfolgend gezeigt die Konfigurationsdatei vom LTM R-Controller auf den Parameterdatei-Server der SPS zu übertragen:

Bei einem schnellen Gerätetausch wird die Datei automatisch vom Parameterdatei-Server der SPS in den neuen LTM R-Controller heruntergeladen.

Weitere Details hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.

Register für vereinfachten Betrieb

Die grundlegenden Hinweise zur Einrichtung, für die Konfigurations-, Steuerungs- und Überwachungsregister verwendet werden, gelten für alle Applikationen:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?