DOCA0258ZHCN-00

电机数据

该表格列出了电机数据的 Modbus TCP/IPEtherNet/IP 通讯。

Modbus TCP/IP 地址(寄存器)

EtherNet/IP 地址

RW

X

单位

类型

Svd

描述

0x15B5 (5558)

72:02 : 01

R

1

UINT16

N

电机状态

  • 1:停止

  • 2:启动

  • 4:运行

0x15B6 (5559)

72:02 : 02

R

1

%

UINT16

Y

热记忆

0x15B7–0x15B8 (5560–5561)

72:02 : 03

R

1

s

UINT32

N

过热脱扣时间

0x15B9–0x15BA (5562–5563)

72:02 : 04

R

1

s

UINT32

N

过热冷却时间

0x15BB (5564)

72:02 : 05

R

1

UINT16

Y

最大启动次数计数器/每小时最大启动次数计数器

0x15BC–0x15BD (5565–5566)

72:02 : 06

R

1

s

UINT32

Y

最大启动时间/最大启动禁止时间

0x15BE–0x15BF (5567–5568)

72:02 : 07

R

0.001

A

UINT32

N

电机启动峰值电流

0x15C0–0x15C1 (5569–5570)

72:02 : 08

R

0.001

s

UINT32

N

电机启动时间

0x15C2–0x15C3 (5571–5572)

72:02 : 09

R

1

min

UINT32

Y

总运行时长

0x15C4–0x15C5 (5573–5574)

72:02 : 0A

R

1

min

UINT32

Y

上次运行时长

0x15C6 (5575)

72:02 : 0B

R

1

UINT16

Y

启动次数

0x15C7 (5576)

72:02 : 0C

R

1

UINT16

Y

停止次数

0x15C8 (5577)

72:02 : 0D

R

1

UINT16

Y

电机停止原因

  • 0:无

  • 1:HMI

  • 2:本地 DI

  • 3:远程 DI

  • 4:通讯

  • 5:自动重启

  • 6:脱扣

  • 7:无电流

  • 8:强制停止

  • 9:方向变化

  • 10:无反馈

  • 11:速度变化

  • 12:自定义停止

  • 13:模式传输

  • 14:内部控制器故障 (ICM)

  • 15:无电压

0x15C9 (5578)

72:02 : 0E

R

1

UINT16

Y

脱扣计数器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?