DOCA0279FR-01

Introduction

Le TeSys Tera system est conçu comme une structure de base fiable pour les centres de commande moteur intelligents (iMCC), afin d’offrir des fonctions complètes de protection, de mesure, de contrôle et de surveillance pour les moteurs à induction CA monophasés ou triphasés. Le système est installé dans l’appareillage basse tension et connecte le système d’automatisation de niveau supérieur via le réseau de bus de terrain et le départ moteur.

A LTMTCT/LTMTCTV sensor module
B LTMT main unit
C Commandes de démarrage/arrêt
D LTMT expansion modules
E

PC exécutant le logiciel de conteneur FDT SoMove avec TeSys Tera DTM installé et équipé d'une fonctionnalité de serveur Web standard

F

Automate programmable (PLC) ou système de contrôle distribué (DCS)

G Commutateur Ethernet
H LTMTCUF control operator unit

Pour plus d’informations, voir TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.