DOCA0279ES-01

Descripción general de DTM

El DTM (Gestor de tipos de dispositivo) se utiliza junto con un contenedor FDT (contenedor de herramienta de dispositivos de campo, también conocido como trama FDT) para la puesta en marcha y el diagnóstico de TeSys Tera system. La combinación de contenedor FDT y DTM también recibe el nombre de software de puesta en marcha.

Una vez que se instala un DTM, este podrá ser usado por diferentes contenedores FDT. Por ejemplo, SoMove software (Schneider Electric).

Para obtener más información, consulte TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN.

TeSys Tera DTM Library configura el hardware durante la puesta en marcha y la administración de la topología.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.