DOCA0279ES-01

Versiones de TeSys Tera DTM Library

Las siguientes versiones de TeSys Tera DTM Library son aplicables para:

  • LTMT main unit con Modbus RTU

  • LTMT main unit con PROFIBUS DP

  • LTMT main unit con EtherNet/IP

Versión

Edición

TeSys Tera DTM Library v2.0.0

Edición mundial de PROFIBUS DP y Modbus RTU

TeSys Tera DTM Library v2.0.0

Edición mundial de EtherNet/IP

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.