DOCA0279ES-01

Instalación

Preparación de la instalación

Se requieren privilegios de administrador o equivalentes para instalar TeSys Tera DTM Library en el PC.

NOTA: Antes de instalar la nueva versión del DTM, asegúrese de desinstalar la versión anterior para mantener un mejor rendimiento.

Idioma de instalación

El idioma del cuadro de diálogo Installation se deriva de la configuración de idioma del usuario predefinida por el sistema operativo.

Si el idioma del usuario no coincide con ninguno de los idiomas admitidos por la instalación, el cuadro de diálogo Installation se mostrará en inglés de forma predeterminada.

Para obtener más información sobre la instalación de TeSys Tera DTM Library, consulte TeSys Tera Motor Management System DTM Library Online Help Guide – DOCA0275EN.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.