DOCA0279ES-01

Preguntas frecuentes

  • Los parámetros disponibles para la configuración se basan en la configuración del TeSys Tera system

  • La operación Store to Device no puede ejecutarse cuando el motor se encuentra en estado de marcha.

  • La función de protección Communication Loss está deshabilitada de forma predeterminada. Si esta función está habilitada y el dispositivo está conectado al software SoMove a través del puerto de comunicación Modbus RTU, y si intenta desconectar el DTM, se activará en el dispositivo el disparo de pérdida de comunicación.

  • La configuración de todos los ajustes en Parameters List, excepto User Map, se deshabilitará cuando el motor se encuentra en estado de marcha. Para configurar los parámetros, detenga el motor y, a continuación, configure los ajustes.

  • Al configurar el arranque y la parada del motor en un sistema como un solo relé, el Validation Time de la DI de arranque debe ser mayor que el Validation Time de la DI de parada.

  • Para configurar los parámetros de las secciones Fieldbus Protocol Setting, Profibus Settings y HMI Communication, el dispositivo deberá haberse desconectado del DTM. Después de ejecutar una operación de almacenamiento en el dispositivo para escribir la configuración modificada en el dispositivo, conéctese al dispositivo mediante la función Scan Devices y los nuevos valores de parámetros proporcionados.

  • Si el valor de Main Unit Temperature está configurado como None, los parámetros de Temperature Protection Main Unit no podrán configurarse.

  • Si LTMTCUF control operator unit está conectado en el puerto HMI, los parámetros de la comunicación HMI deben configurarse del siguiente modo:

    • Node Address: 1

    • Baud rate: 19.200 bps

    • Parity: Par

    • Byte Format: Big Endian

    Para obtener más información sobre los diferentes parámetros, consulte TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN.

  • El valor de la columna Default Value es constante, independientemente de los cambios de configuración.

  • La versión del firmware de la unidad sensora CT se actualiza independientemente del estado de detección del sensor.

  • Si CT no está conectado, el DTM resaltará o mostrará la discrepancia de datos en la pestaña Device.

  • Durante operaciones que provocan que TeSys Tera system se desconecte del DTM, se observa un ligero retraso antes de que se actualice el estado correspondiente en el DTM.

  • Debe cambiar manualmente el protocolo a TCP al cargar el proyecto.

  • La versión de firmware de HMI no se puede mostrar si HMI entra en el modo de carga de arranque antes de establecer una conexión con el dispositivo mediante el DTM.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.