DOCA0279ES-01

Introducción

TeSys Tera system está diseñado como un componente fiable para que los centros de control de motores inteligentes (iMCC) proporcionen funciones de protección, medición, control y supervisión completas para motores monofásicos o trifásicos de inducción de AC. El sistema se instala en el sistema de aparamenta eléctrica de baja tensión y se conecta al sistema de automatización de nivel superior a través de una red de bus de campo y el alimentador del motor.

A LTMTCT/LTMTCTV sensor module
B LTMT main unit
C Comandos de arranque/parada
D LTMT expansion modules
E

PC con el software de contenedor FDT SoMove y TeSys Tera DTM instalado, y equipado con capacidad de servidor web estándar

F

Logic Controller programable (PLC) o sistema de control distribuido (DCS)

G Conmutador Ethernet
H LTMTCUF control operator unit

Para obtener más información, consulte TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.