DOCA0279FR-01

Présentation de DTM

Le DTM (Device Type Manager) est utilisé en conjonction avec le conteneur FDT (Field Device Tool), aussi appelé cadre FDT, pour effectuer la mise en service et le diagnostic de TeSys Tera system. La combinaison du conteneur FDT et du DTM constitue le logiciel de mise en service.

Une fois qu'un DTM est installé, il peut être utilisé par différents conteneurs FDT. Par exemple, SoMove software (Schneider Electric).

Pour plus d’informations, voir TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN.

TeSys Tera DTM Library configure le matériel lors de la mise en service et de la gestion de la topologie.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.