DOCA0279FR-01

Installation

Préparation de l’installation

Des privilèges d'administrateur ou équivalents sont nécessaires pour installer TeSys Tera DTM Library sur votre PC.

NOTE: Avant d'installer la nouvelle version de DTM, assurez-vous que la version précédente est désinstallée afin de garantir de meilleures performances.

Langue d’installation

La langue de la boîte de dialogue Installation dépend du paramètre de langue de l’utilisateur défini par le système d'exploitation.

Si la langue de l’utilisateur ne correspond à aucune des langues prises en charge par l’installation, la boîte de dialogue Installation s’affichera en anglais par défaut.

Pour plus d’informations sur l’installation de TeSys Tera DTM Library, reportez-vous à TeSys Tera Motor Management System DTM Library Online Help Guide – DOCA0275EN.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.