DOCA0279FR-01

Versions de la bibliothèque TeSys Tera DTM Library

Les versions suivantes de TeSys Tera DTM Library sont applicables pour:

  • LTMT main unit avec Modbus RTU

  • LTMT main unit avec PROFIBUS DP

  • LTMT main unit avec EtherNet/IP

Version

Publication

TeSys Tera DTM Library v2.0.0

Modbus RTU et PROFIBUS DP - publication globale

TeSys Tera DTM Library v2.0.0

EtherNet/IP - publication globale

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.