DOCA0279FR-01

Configuration matérielle requise

La configuration matérielle suivante est recommandée sur le PC pour installer TeSys Tera DTM Library :

Equipement

Spécifications minimales

Spécifications recommandées

Processeur

Pentium 4 ou Core 2 Duo, 2 GHz

Intel® Core™ i3

RAM

2 Go

4 Go

Ecran

Résolution : 1024 x 768, 1366 x 768, 1600 x 1900 et 1920 x 1080 pixels

Résolution : 1600 x 1900 et 1920 x 1080 pixels

DPI : 96 (100 %) et 120 (125 %)

DPI : 96 (100 %) et 120 (125 %)

Espace disponible sur le disque dur du système

1 Go

2 Go

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.