FAQ
-
Les paramètres que vous pouvez configurer sont basés sur la configuration de TeSys Tera system.
-
L'opération Store to Device ne peut pas être effectuée lorsque le moteur est à l'état de marche.
-
Par défaut, la fonction de protection Communication Loss est désactivée. Si cette fonction est activée et que l'appareil est connecté au logiciel SoMove logiciel via le port de communication Modbus RTU, une tentative de déconnexion du DTM entraînera le déclenchement de cette protection dans l'appareil.
-
La configuration de tous les paramètres de l'onglet Parameters List à l'exception de User Map est désactivée lorsque le moteur est à l'état de marche. Pour configurer ces paramètres, arrêtez au préalable le moteur.
-
Lorsque vous configurez le démarrage et l'arrêt du moteur dans un système en tant que relais unique, le paramètre Validation Time de DI Start doit être supérieur au paramètre Validation Time de DI Stop.
-
Pour configurer les paramètres des sections Fieldbus Protocol Setting, Profibus Settings et HMI Communication, il faut que l'équipement soit déconnecté du DTM. Après avoir effectué une opération Store to Device pour écrire les paramètres modifiés sur l'appareil, vous pouvez vous connecter à l'appareil en effectuant une opération Scan Devices avec les nouvelles valeurs de paramètre fournies.
-
Si la valeur de Main Unit Temperature est définie sur None, les paramètres Temperature Protection Main Unit ne seront pas disponibles pour configuration.
-
Si LTMTCUF control operator unit est connecté sur le port d'IHM. Les paramètres de communication IHM doivent être configurés comme suit :
-
Node Address : 1
-
Baud rate : 19200 bps
-
Parity : Even
-
Byte Format : Big Endian
Pour plus d'informations sur chaque paramètre, voir TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN.
-
-
La valeur dans la colonne Default Value reste constante, quelles que soient les modifications apportées à la configuration.
-
Mises à jour de la version de micrologiciel de l'unité de capteur CT quel que soit l'état de détection du capteur.
-
Si le CT n'est pas connecté, le DTM soulignera ou affichera les informations de divergence dans l'onglet Device.
-
Lors des opérations qui entraînant la déconnexion du TeSys Tera system et du DTM, un léger délai est observé avant la mise à jour du statut correspondant sur le DTM.
-
Vous devez passer manuellement au protocole TCP lors du chargement du projet.
-
La version du micrologiciel HMI ne peut pas être affichée si la HMI passe en mode de chargement de démarrage avant d'établir une connexion avec l'équipement via le DTM.