DOCA0279IT-01

Requisiti hardware

Per l'installazione della TeSys Tera DTM Library si raccomandano i seguenti requisiti hardware sul PC:

Apparecchiatura

Requisito minimo

Requisito consigliato

Processore

Pentium 4 o Core 2 Duo, 2 GHz

Intel® Core™ i3

RAM

2 GB

4 GB

Schermo

Risoluzione: 1024 x 768, 1366 x 768, 1600 x 1900 e 1920 x 1080 pixel

Risoluzione: 1600 x 1900 e 1920 x 1080 pixel

DPI: 96 (100%) e 120 (125%)

DPI: 96 (100%) e 120 (125%)

Spazio libero sul disco rigido dell'unità di sistema

1 GB

2 GB

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.