DOCA0279IT-01

Politica di aggiornamento TeSys Tera DTM Library

Si consiglia di eseguire l'aggiornamento della TeSys Tera DTM Library in modo da sfruttare le funzionalità più recenti e le correzioni dei bug.

NOTA: non aggiornare la TeSys Tera DTM Library alla versione più recente se le funzionalità più aggiornate non sono richieste dalla propria applicazione e non vengono fornite correzioni dei bug.

Consultare le presenti note di rilascio per stabilire se un aggiornamento alla versione più recente della TeSys Tera DTM Library è pertinente per la propria applicazione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.