DOCA0279IT-01

Introduzione

Il TeSys Tera system è stato progettato come elemento costitutivo affidabile per i centri di controllo motore intelligenti (iMCC), in modo da fornire funzionalità complete di protezione, controllo, misurazione e monitoraggio per i motori a induzione CA monofase o trifase. Il sistema è installato nel sistema di commutazione a bassa tensione e collega il sistema di automazione di livello superiore tramite la rete del bus di campo e l'alimentatore del motore.

A LTMTCT/LTMTCTV sensor module
B LTMT main unit
C Comandi di avvio/arresto
D LTMT expansion modules
E

PC con software container SoMove FDT con TeSys Tera DTM installato e dotato di funzionalità server Web standard

F

Controller logico programmabile (PLC) o sistema di controllo distribuito (DCS)

G interruttore Ethernet
H LTMTCUF control operator unit

Per ulteriori informazioni, vedere TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.