DOCA0279IT-01

FAQ

  • I parametri disponibili per la configurazione si basano sulla configurazione di TeSys Tera system

  • L’operazione Store to Device non può essere eseguita quando il motore è in marcia.

  • Per impostazione predefinita, la funzione di protezione Communication Loss è disabilitata. Se questa funzione è attivata e il dispositivo è collegato al software SoMove tramite la porta di comunicazione Modbus RTU e se si cerca di scollegare il DTM, nel dispositivo viene attivato il disinnesto per perdita di comunicazione.

  • La configurazione di tutte le impostazioni in Parameters List, ad eccezione di User Map, è disattivata quando il motore è in marcia. Per configurare i parametri, arrestare il motore e configurare le impostazioni.

  • Quando si configura l'avvio e l'arresto del motore in un sistema come relè singolo, l’Ora di convalida DI Start deve essere maggiore dell’Ora di convalida DI Stop.

  • Per configurare i parametri nelle sezioni Fieldbus Protocol Setting, Profibus Settings e HMI Communication, il dispositivo deve essere scollegato dal DTM. Dopo aver eseguito un'operazione di memorizzazione su dispositivo per scrivere le impostazioni modificate sul dispositivo, è possibile collegarsi al dispositivo eseguendo Scan Devices utilizzando i nuovi valori dei parametri forniti.

  • Se il valore Main Unit Temperature è impostato su None, le impostazioni di Temperature Protection Main Unit non sono disponibili per la configurazione.

  • Se LTMTCUF control operator unit è collegato alla porta HMI. Le impostazioni di comunicazione HMI devono essere configurate nel modo seguente:

    • Node Address: 1

    • Baud rate: 19200 bps

    • Parity: Even

    • Byte Format: Big Endian

    Per ulteriori informazioni sui singoli parametri, vedere TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN.

  • Il valore nella colonna Default Value rimane costante, indipendentemente dalle modifiche apportate alla configurazione.

  • Gli aggiornamenti della versione del firmware dell’unità sensore TC vengono eseguiti indipendentemente dallo stato di rilevamento del sensore.

  • Se il TC non è collegato, il DTM evidenzia o visualizza le informazioni di mancata corrispondenza nella scheda Device.

  • Durante le operazioni che comportano la disconnessione dal TeSys Tera system DTM, si osserva un leggero ritardo prima che lo stato corrispondente venga aggiornato sul DTM.

  • È necessario passare manualmente al protocollo TCP durante il caricamento del progetto.

  • La versione del firmware HMI non può essere visualizzata se l’HMI entra in modalità di caricamento di avvio prima di stabilire una connessione con il dispositivo tramite il DTM.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.