DOCA0279IT-01

Versioni della libreria DTM TeSys Tera

Le versioni seguenti della TeSys Tera DTM Library sono applicabili per:

  • LTMT main unit con Modbus RTU

  • LTMT main unit con PROFIBUS DP

  • LTMT main unit con EtherNet/IP

Versione

Release

TeSys Tera DTM Library v2.0.0

Modbus RTU e PROFIBUS DP release globale

TeSys Tera DTM Library v2.0.0

EtherNet/IP release globale

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.