DOCA0279IT-01

Panoramica del DTM

Il DTM (Device Type Manager) viene impiegato insieme al container FDT (container Field Device Tool, denominato anche frame FDT) per la messa in servizio e la diagnostica di TeSys Tera system. La combinazione di container FDT e DTM viene denominata anche software di messa in servizio.

Una volta installato, il DTM può essere utilizzato da diversi container FDT. Ad esempio, SoMove software (Schneider Electric).

Per ulteriori informazioni, consultare TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN.

La TeSys Tera DTM Library configura l’hardware durante la messa in servizio e la gestione della topologia.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.