DOCA0279ZH-CN-01

硬件要求

安装 TeSys Tera DTM Library 时,建议 PC 满足以下硬件要求:

设备

最低要求

推荐要求

处理器

Pentium 4 或 Core 2 Duo,2 GHz

Intel® Core™ i3

RAM

2 GB

4 GB

显示

分辨率:1024 x 768、1366 x 768、1600 x 1900 和 1920 x 1080 像素

分辨率:1600 x 1900 和 1920 x 1080 像素

DPI:96 (100%) 和 120 (125%)

DPI:96 (100%) 和 120 (125%)

系统驱动器上的可用硬盘空间

1 GB

2 GB

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.