DOCA0279ZH-CN-01

常见问题解答

  • 可用于配置的参数基于 TeSys Tera system 配置。 

  • 电机处于运行状态时,无法执行 Store to Device 操作。

  • 缺省禁用了 Communication Loss 保护功能。如果启用了此功能且设备通过 Modbus RTU 通讯端口连接到 SoMove 软件,并且如果您尝试断开 DTM 连接,则将在设备中触发通讯丢失脱扣。

  • 在电机处于运行状态时,无法配置 Parameters List 下方的所有设置,但 User Map 除外。如要配置这些参数,请停止电机,然后配置设置。

  • 将系统中的电机启动和停止配置为单个继电器时,DI 启动 Validation Time 应大于 DI 停止 Validation Time

  • 如要配置 Fieldbus Protocol SettingProfibus SettingsHMI Communication 部分下方的参数,设备应断开与 DTM 的连接。执行“存储到设备”操作以将更改的设置写入到设备后,可以通过使用提供的新参数值执行 Scan Devices,来连接到设备。

  • 如果 Main Unit Temperature 值被设置为 None,将无法配置 Temperature Protection Main Unit 设置。

  • 如果 LTMTCUF control operator unit 通过 HMI 端口来连接,则 HMI 通讯设置必须采用如下配置:

    • Node Address:1

    • Baud rate:19200 bps

    • Parity:Even

    • Byte Format:Big Endian

    有关具体参数的更多信息,请参阅 TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN

  • 无论配置如何更改,Default Value 列中的值保持不变。

  • CT 传感器单元固件版本更新不受传感器检测状态影响。

  • 如果 CT 未连接,DTM 将在 Device 选项卡中突出显示或显示不匹配信息。

  • 在导致 TeSys Tera system 与 DTM 断开的操作,在更新 DTM 上的相应状态之前,会出现些许延迟。

  • 在加载项目时,必须手动将协议切换为 TCP。

  • 如果 HMI 在通过 DTM 与设备建立连接之前进入启动加载模式,则无法显示 HMI 固件版本。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.