DOCA0279ZH-CN-01

软件要求

TeSys Tera DTM Library 要求在 PC 上安装有以下软件:

  • Microsoft .NET Framework v3.5 SP1

  • SoMove Container v2.9.9 或更高版本

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.