DOCA0279ZH-CN-01

操作系统

TeSys Tera DTM Library 支持以下操作系统:

  • Microsoft Windows ® 10 和 11。

注: 英语是推荐的操作系统语言。
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.