DOCA0279ZH-CN-01

介绍

TeSys Tera system 被设计作为智能电机控制中心 (iMCC) 的可靠基石,为单相或三相 AC 感应电机提供较完整的保护、测量、控制和监视功能。该系统安装在低压开关设备系统中,通过现场总线网络和电机馈电器连接更高级别的自动化系统。

A LTMTCT/LTMTCTV sensor module
B LTMT main unit
C 启动/停止命令
D LTMT expansion modules
E

运行 SoMove FDT 容器软件的 PC,此 PC 上安装有 TeSys Tera DTM 并具备标准 Web 服务器功能

F

可编程逻辑控制器 (PLC) 或分布式控制系统 (DCS)

G Ethernet 交换机
H LTMTCUF control operator unit

有关更多信息,请参阅 TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.