DOCA0215PT-01

Informações de segurança

Informações importantes

AVISO

Leia com atenção estas instruções e observe o equipamento para familiarizar-se com o dispositivo antes de o tentar instalar, utilizar, colocar em funcionamento ou efetuar a manutenção. As seguintes mensagens especiais podem surgir ao longo deste documento ou no equipamento para avisá-lo de possíveis perigos ou para chamar-lhe a atenção relativamente a informação que esclareça ou simplifique os procedimentos.

NOTA

A instalação, utilização e manutenção do equipamento elétrico devem ser efetuadas exclusivamente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.

Uma pessoa qualificada tem aptidões e conhecimentos relacionados com a construção, instalação e funcionamento de equipamento elétrico e recebeu formação de segurança para reconhecer e evitar os perigos envolvidos.

AVISO DE SEGURANÇA À CIBERSEGURANÇA

ATENÇÃO
RISCO POTENCIAL PARA A DISPONIBILIDADE, INTEGRIDADE E CONFIDENCIALIDADE
  • Altere as palavras-passe predefinidas quando utilizar pela primeira vez para ajudar a evitar o acesso não autorizado a definições, controlos e informações do dispositivo.
  • Desative portas/serviços não utilizados e contas predefinidas para ajudar a minimizar o acesso a atacantes maliciosos.
  • Coloque os dispositivos ligados à rede atrás de várias camadas de defesa cibernética (como firewalls, segmentação de rede e deteção de intrusão e proteção de rede).
  • Utilize as melhores práticas de cibersegurança (por exemplo, menos privilégios, separação de funções) para ajudar a evitar a exposição não autorizada, perda, modificação de dados e registos ou a interrupção dos serviços.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.