DOCA0215PT-01

Segurança do dispositivo

Atualização de firmware

O firmware concebido para o dispositivo é assinado pela Infraestrutura de chaves públicas (PKI) da Schneider Electric para garantir a integridade e autenticidade do firmware em execução no dispositivo.

  • Efetue o registo no portal de apoio à cibersegurança da Schneider Electric.

  • Contacte o apoio da Schneider Electric ou um técnico local para ajudá-lo a atualizar o firmware do dispositivo.

Palavra-passe

A palavra-passe predefinida é 0000, deve ser alterada quando utilizá-la pela primeira vez.

NOTA: Evite utilizar palavras-passe antigas. Se não se lembrar da palavra-passe, contacte o serviço de campo ou consulte o manual do utilizador DOCA0214PT-01.

Data e hora

O dispositivo inclui certificados e assinaturas digitais, bem como registos de auditoria. Para evitar erros, é importante manter a data e a hora sincronizadas. Para obter mais informações sobre data e hora, consulte o manual do utilizador DOCA0214PT01.

Registos de auditoria

Crie registos de auditoria que gravem os eventos, tais como tentativas de início de sessão inválidas e atualização do firmware.

Os registos de auditoria não contêm quaisquer informações pessoais e sensíveis.

Para detetar comportamentos inesperados (por exemplo, reinicialização frequente, atualização de firmware incorreta ou tentativas de início de sessão inválidas), é recomendável monitorizar registos de auditoria com frequência.

Eliminação do dispositivo

O dispositivo contém informações confidenciais configuradas durante a colocação em funcionamento, valores de dados recentes e registos. Por exemplo, estas informações podem incluir a palavra-passe, topologia do dispositivo Modbus, consumos de energia medidos.

É necessário efetuar a reposição da configuração e restaurar a palavra-passe predefinida antes de eliminar o dispositivo. Deve ter acesso físico ao dispositivo enquanto este estiver ligado. Para obter o procedimento detalhado sobre como repor as definições de fábrica, consulte o manual do utilizador DOCA0214PT-01.

NOTA: É fundamental planear a desativação durante o funcionamento e antes da eliminação do dispositivo.
NOTA: Certifique-se de que os registos de eventos mais recentes são exportados antes do dispositivo ser desativado.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.