DOCA0215PT-01

Segurança física do dispositivo

Seguem-se os pontos de segurança física importantes a ter em consideração para instalar o dispositivo:

  • Recomendamos que implemente e utilize o equipamento de comutação de acordo com uma abordagem de defesa profunda recomendada pela Schneider Electric para reduzir o risco de ataque ao equipamento de comutação.

  • Instale a ATSE num armário protegido de forma adequada, por exemplo com um cadeado ou chave, para evitar riscos durante a instalação ou o risco de acesso físico não autorizado.

  • Os acessórios de E/S (se houver) devem ser implantados com firmeza para evitar o acesso não autorizado para atenuar o risco de alterar as definições do interrutor para a aplicação predefinida que estiver a ser utilizada.

  • Para os acessórios Modbus-RTU (se houver) reconhecidos como um risco de segurança na indústria, é recomendável tomar medidas de segurança física (como tubos específicos) para proteger os cabos de comunicação contra acessos não autorizados, quedas de comunicação, fugas de dados e adulteração, etc.

  • No caso do HMI (caso exista), deve ser utilizado um selo de segurança para impedir o acesso não autorizado a botões ou interrutores rotativos.

  • Para o HMI independente (se existente), recomenda-se vivamente implementá-lo com o ATSE no mesmo armário para garantir a segurança da comunicação CANopen ou proteger os cabos de comunicação com medidas de segurança físicas (tais como tubos específicos).

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.