DOCA0215PT-01

Funcionalidades do dispositivo

Descrição geral

O TranferPacT ATSE (Equipamento de comutação automática de transferência) foi concebido com funcionalidades de ativação de segurança, e estas funcionalidades estão num estado predefinido e podem ser modificadas para satisfazer as suas necessidades de instalação. O dispositivo só pode ser configurado e definido por pessoal qualificado, uma vez que a desativação ou alteração das definições afetará a robustez da segurança em geral do dispositivo e da rede de comunicação.

Utilize este manual em conjunto com o manual do utilizador DOCA0214PT-01 para obter uma configuração detalhada das funcionalidades e definições do dispositivo.

Características de comunicação

A comunicação com TransferPacT ATSE é efetuada através dos seguintes tipos de interface:

  • Comunicação com fios através de:

    • Modbus-RTU

    • CANopen

  • Interação Homem-Máquina (HMI) através de:

    • Ecrã LCD com botões para visualização e funcionamento.

    • Comutadores rotativos e oscilantes com LED para funcionamento.

Protocolos suportados

  • Modbus-RTU para comunicação com os dispositivos/sistemas de Tecnologia Operacional (OT).

  • CANopen para comunicação interna entre o controlador principal e os acessórios (por exemplo, módulo DI/DO, módulo de comunicação Modbus)

NOTA: O Modbus-RTU e o CANopen são protocolos antigos, que apresentam deficiências inerentes à segurança e necessitam de ser compensados com segurança física adicional na respetiva aplicação.

Funcionalidades de segurança

São suportadas as seguintes funcionalidades de segurança:

  • O firmware pode ser atualizado com segurança através do firmware assinado digitalmente pela Infraestrutura de chaves públicas da Schneider (PKI).

  • Verifica a integridade dos dados armazenados no dispositivo para evitar que configurações, dados empresariais e quaisquer outros dados sejam adulterados.

  • Validação robusta da entrada para evitar ataques remotos de Modbus-RTU e/ou CANopen.

  • Qualquer modificação de configuração está protegida por palavra-passe.

  • A palavra-passe é armazenada como um salted hash e pode ser redefinida. Para repor a palavra-passe, consulte o manual do utilizador DOCA0214PT-01.

  • A funcionalidade de controlo de comunicação está desativada por predefinição e só pode ser utilizada depois de ser ativada a nível local. Desative-a a tempo quando não for necessária.

    NOTA: A funcionalidade de controlo de comunicação só é suportada em TransferPact Ative Automático. Para obter mais informações, consulte o guia do utilizador DOCA0214PT–01.
  • O dispositivo será bloqueado durante 10 minutos após 3 tentativas falhadas de introdução da palavra-passe, que são utilizadas para evitar ataques de força bruta.

  • Gera registos de auditoria para gravar operações importantes e lógica empresarial para análise e previsão, controlo pós-evento, investigação e recolha de provas.

  • Cobertura de plástico com orifício para ajudar os utilizadores a instalar a vedação de chumbo, para evitar o acesso físico não autorizado aos botões (para TransferPact Active Automático) ou interrutores rotativos (para TransferPact Automático).

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.