DOCA0215RU-01

Характеристики устройства

Обзор

Коммутационная аппаратура автоматического переключения TranferPacT оснащена средствами обеспечения безопасности, которые находятся в предварительно заданном состоянии и могут быть изменены в соответствии с вашими требованиями к установке. Настраивать и устанавливать устройство должен только квалифицированный персонал, поскольку отключение или изменение настроек повлияет на общую безопасность устройства и сети связи.

Используйте это руководство в сочетании с руководством пользователя DOCA0214RU-01 для получения подробной информации о настройке функций и параметров устройства.

Характеристики связи

Связь с коммутационной аппаратурой автоматического переключения TransferPacT осуществляется через следующие типы интерфейсов:

  • Проводная связь через:

    • Modbus-RTU

    • CANopen

  • Человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) через:

    • ЖКД с кнопками для отображения и управления.

    • Поворотные и DIP-переключатели со светодиодом для управления.

Поддерживаемые протоколы

  • Modbus-RTU для связи с устройствами/системами, поддерживающими операционную технологию (OT).

  • CANopen для внутренней связи между главным контроллером и вспомогательными устройствами (например, модуль DI/DO, модуль связи Modbus)

Примечание: Modbus-RTU и CANopen являются устаревшими протоколами, которые имеют присущие им недостатки, связанные с безопасностью, и требуют компенсации для дополнительной физической защиты в каждом конкретном виде применения.

Функции безопасности

Поддерживаются следующие функции безопасности:

  • Микропрограммное обеспечение может быть безопасно обновлено с установкой микропрограммного обеспечения, имеющего цифровую подпись от инфраструктуры открытых ключей (PKI) Schneider.

  • Проверяется целостность данных, хранящихся в устройстве, для предотвращения несанкционированного изменения конфигураций, бизнес- и других данных.

  • Выполняется надежная проверка входных данных для предотвращения удаленных атак из Modbus-RTU и/или CANopen.

  • Любое изменение конфигурации защищено паролем.

  • Пароль хранится в виде фиксированного хеша и может быть сброшен. Сброс пароля описан в руководстве пользователя DOCA0214RU-01.

  • Функция управления связью по умолчанию отключена и может использоваться только после локальной активации. Отключайте ее, когда она не нужна.

    Примечание: Функция управления связью поддерживается только в TransferPact Active Automatic. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя DOCA0214RU-01.
  • Устройство будет заблокировано на 10 минут после 3 неудачных попыток ввода пароля для предотвращения атак методом подбора.

  • Создаются журналы аудита для записи важных операций и бизнес-логики для анализа и прогнозирования, отслеживания после событий, расследования и сбора доказательств.

  • Пластиковая крышка с отверстием упрощает пользователям наложение свинцовых пломб во избежание несанкционированного физического доступа к кнопкам (в устройствах TransferPact Active Automatic) или поворотным переключателям (в устройствах TransferPact Automatic).

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.