DOCA0215ZH-01

设备特性

概述

TranferPacT ATSE(自动转换开关设备)设计有安全功能,这些功能处于预设状态,可以根据您的安装需求进行修改。设备只能由具备资质的人员配置和设置,因为禁用或更改设置将影响设备和通讯网络的总体安全稳健性。

有关设备功能和设置的详细配置,请结合参阅本指南及用户指南 DOCA0214ZH-01

通讯特性

与 TransferPacT ATSE 的通讯通过以下接口类型进行:

  • 通过以下方式进行的有线通讯:

    • Modbus-RTU

    • CANopen

  • 通过以下方式进行的人机交互 (HMI):

    • LCD 屏幕,带有用于显示和操作的按钮。

    • 旋转和 DIP 开关,带工作指示 LED。

支持的协议

  • Modbus-RTU,用于与运营技术 (OT) 设备/系统通讯。

  • CANopen,用于主控制器与附件(如 DI/DO 模块、Modbus 通讯模块)之间的内部通讯

注: Modbus-RTU 和 CANopen 是旧式协议,它们在安全方面存在固有的缺陷,需要通过应用中的额外物理安全来补偿。

安全特性

支持以下安全功能:

  • 可通过拥有 Schneider 公钥基础设施 (PKI) 数字签名的固件安全地执行固件更新。

  • 验证设备中存储的数据的完整性,以防止配置、业务数据和任何其他数据被篡改。

  • 可靠的输入验证功能,可防止来自 Modbus-RTU 和/或 CANopen 的远程攻击。

  • 任何配置修改都受密码保护。

  • 密码存储为加盐哈希,且可以复位。有关密码复位,请参阅用户指南 DOCA0214ZH-01

  • 通讯控制功能缺省为禁用状态,只能在本地启用后才使用。在不需要时及时将其禁用。

    注: 仅 TransferPact Active Automatic 支持通讯控制功能。有关更多信息,请参阅用户指南 DOCA0214ZH-01
  • 密码尝试失败 3 次后,设备将锁定 10 分钟,用于防止暴力攻击。

  • 生成审计日志,记录重要的操作和业务逻辑,以用于分析和预测、事后跟踪、调查和证据收集。

  • 带孔的塑料盖,用于支持用户安装铅封,以防止未经授权使用按钮(适用于 TransferPact Active Automatic)或旋转开关(适用于 TransferPact Automatic)。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.