DOCA0215RU-01

Физическая безопасность устройства

При установке устройства необходимо учитывать важные моменты физической безопасности, указанные ниже.

  • Рекомендуется устанавливать и использовать коммутационную аппаратуру в соответствии с концепцией «глубоко эшелонированной защиты», которую рекомендует Schneider Electronic для снижения риска атаки на коммутационное оборудование.

  • Устанавливайте коммутационную аппаратуру автоматического переключения в шкафу, закрытом надлежащим образом, например с помощью навесного замка или ключа, во избежание рисков во время установки или риска несанкционированного физического доступа.

  • Вспомогательные устройства ввода/вывода (если имеются) должны быть защищены от несанкционированного доступа, чтобы снизить риск изменения настроек переключателя для используемого, предварительно определенного варианта применения.

  • Для вспомогательных устройств Modbus-RTU (если имеются), которые признаны в отрасли рисками для безопасности, рекомендуется использовать меры физической безопасности (например, специальные трубы) для защиты коммуникационных кабелей от несанкционированного доступа, обрыва связи, утечки и несанкционированного изменения данных и т. д.

  • Для человеко-машинного интерфейса (если имеется) должна использоваться свинцовая пломба для предотвращения несанкционированного доступа к кнопкам или поворотным переключателям.

  • Независимый ЧМИ (при наличии) настоятельно рекомендуется установить в одном шкафу с коммутационной аппаратурой автоматического переключения, чтобы обеспечить безопасность связи CANopen, или защитить коммуникационные кабели с помощью мер физической безопасности (например, с помощью специальных труб).

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.