DOCA0215RU-01

Безопасность устройства

Обновление микропрограммного обеспечения

Микропрограммное обеспечение, разработанное для устройства, подписано инфраструктурой открытых ключей (PKI) компании Schneider Electric, что гарантирует целостность и аутентичность микропрограммного обеспечения, работающего на устройстве.

  • Зарегистрируйтесь на портале поддержки кибербезопасности Schneider Electric.

  • Обратитесь в службу технической поддержки компании Schneider Electric или к местному агенту, чтобы получить помощь в обновлении микропрограммного обеспечения устройства.

Пароль

Пароль по умолчанию: 0000, его необходимо изменить при первом использовании.

Примечание: Не следует использовать старые пароли. Если вы забудете пароль, свяжитесь с выездной службой или обратитесь к руководству пользователя DOCA0214RU-01.

Дата и время

Сертификаты и цифровые подписи имеются в устройстве, а также в журналах аудита. Чтобы избежать ошибок, необходимо постоянно синхронизировать дату и время. Дополнительную информацию о дате и времени см. в руководстве пользователя DOCA0214RU-01.

Журналы аудита

Создавайте журналы аудита, записывающие события, такие как неудачные попытки входа в систему и обновление микропрограммного обеспечения.

Журналы аудита не содержат персональной и конфиденциальной информации.

Для обнаружения неожидаемых случаев поведения (например, частой перезагрузки, неправильного обновления микропрограммного обеспечения или неудачных попыток входа в систему) рекомендуется регулярно отслеживать журналы аудита.

Утилизация устройства

Устройство содержит конфиденциальную информацию, составленную во время ввода в эксплуатацию, последние значения данных и журналы. Например, эта информация может включать в себя пароль, топологию устройства Modbus и измеренное энергопотребление.

Перед утилизацией устройства необходимо выполнить сброс конфигурации и восстановить пароль по умолчанию. При включенном питании необходимо иметь физический доступ к устройству. Подробную процедуру возврата к заводским настройкам см. в руководстве пользователя DOCA0214RU-01.

Примечание: Крайне важно запланировать вывод устройства из эксплуатации еще до его утилизации, пока оно находится в работе.
Примечание: Перед выводом устройства из эксплуатации убедитесь, что экспортированы последние журналы событий.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.