DOCA0215ZH-01

设备安全

固件更新

为设备设计的固件拥有 Schneider Electric 公钥基础设施 (PKI) 签名,以确保设备上运行的固件的完整性和真实性。

  • 在 Schneider Electric Cybersecurity Support Portal 上注册。

  • 请联系 Schneider Electric 技术支持或本地代理,帮助您更新设备固件。

密码

缺省密码为 0000,首次使用时需修改此密码。

注: 避免使用旧密码。如果忘记密码或要更改密码,请联系现场服务或参阅用户指南 DOCA0214ZH-01

日期和时间

设备中提供了证书和数字签名,以及审计日志。为了避免错误,必须保持日期和时间同步。有关日期和时间的更多信息,请参阅用户指南 DOCA0214ZH-01

审计日志

生成审计日志,其中记录了诸如无效登录、固件更新等事件。

审计日志不包含任何个人和敏感信息。

如要检测非预期行为(比如,频繁重启、不正确的固件更新、或无效登录),建议定期监视审计日志。

设备报废

设备包含在调试期间配置的保密信息、当前数据值和日志。例如,这些信息可能包括密码、Modbus 设备拓扑、功耗测量值。

在报废设备之前,需要执行配置复位并恢复缺省密码。设备通电时,您必须具有实际使用设备的权限。有关如何复位为出厂设置的详细步骤,请参阅用户指南 DOCA0214ZH-01

注: 针对运行期间和设备报废之前的设备退役制定相关计划,是至关重要的。
注: 在停用设备之前,确保导出最新的事件日志。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.