DOCA0215ZH-01

设备的物理安全

以下是安装设备时应牢记的重要物理安全要点:

  • 建议按照 Schneider Electronic 建议的深度防御方法来部署和使用开关设备,以降低开关设备遭受攻击的风险。

  • 将 ATSE 安装在以适当方式(例如使用挂锁或钥匙)保护的机柜中,以避免安装过程中的风险或非法使用设备的风险。

  • 应安全地部署 I/O 附件(如有),以防止未经授权的使用,从而降低正在使用的预定义应用的开关设置遭受更改的风险。

  • 对于被业内视为安全风险的 Modbus-RTU 附件(如有),建议采用物理安全措施(如专用管道)来保护通讯电缆免遭未经授权的使用、通讯中断、数据泄漏和篡改等。

  • 对于 HMI(如有),应使用铅封,以防止对按钮或旋转开关的未授权使用。

  • 对于独立的 HMI(如有),强烈建议将其与 ATSE 一起部署在同一机柜中,以确保 CANopen 通讯安全,或采用物理安全措施(如专用管道)来保护通讯电缆。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.