DOCA0280FR-00

Description générale de l’application

  • L’application est divisée en 7 parties

  • La navigation entre les parties s’effectue avec les onglets en haut de chaque page

  • Autres fonctions accessibles depuis chaque page, depuis le symbole en haut à gauche

    • Création du compte utilisateur

    • Connexion et déconnexion au compte utilisateur

    • Pour les utilisateurs connectés uniquement : enregistrer un projet dans le cloud ; cet enregistrement est automatique toutes les 2 minutes, lors du changement d'étape dans l'application et manuellement avec une action sur l'icône correspondante en haut de page

    • Enregistrer un projet sur l'ordinateur

    • Prendre des notes sur le projet en texte libre

    • Mon profil, accessible uniquement aux utilisateurs connectés : téléchargement des données de l'entreprise pour les faire apparaître dans le rapport de projet

    • Aide : accès à des tutoriels vidéo ; contact avec le service d'assistance clientèle de Schneider Electric, accès la communauté des utilisateurs de eDesign

    • Questions fréquentes

    • Conditions générales

    • Confidentialité des données

    • A propos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?