DOCA0280FR-00

Organisation du réseau électrique et principes d’utilisation

La carte fonction « arrivée » du réseau électrique est déjà en place.

La carte fonction « arrivée » ne peut pas être retirée du réseau électrique.

Le réseau électrique est construit en y ajoutant des cartes fonction accessibles dans la section à gauche de la page :

  • Tête de groupe

  • Départ

  • Commande de charge

  • Programmation-Gestion

  • Compteur d’énergie

  • Disjoncteur ou interrupteur supplémentaire

  • Divers

  • Transformateur

  • Signalisation

Pour chaque carte fonction du réseau électrique, l'utilisateur doit choisir un produit dans la sélection proposée du catalogue Schneider Electric avant de passer aux étapes suivantes de l'application. Toute modification du réseau électrique ou de la sélection des produits dans un tableau doit être effectuée à partir de la page du réseau électrique de ce tableau.

Aucune modification n'est possible à partir d'une autre page de l’application.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?