Construction du réseau électrique
Pour construire le réseau électrique du tableau, sélectionner une carte fonction dans la liste puis la glisser sur un "+" apparaissant pendant le glissement.
Pour identifier facilement la carte fonction dans le réseau électrique, il est recommandé de saisir la désignation dans la partie inférieure avec un texte libre de 35 caractères maximum. La désignation est reportée dans le cartouche du schéma unifilaire et dans la partie face avant de l’application.
Un bouton situé à droite dans la zone de désignation de la carte fonction permet de replier toutes les cartes fonctions situées en aval.
Toutes les fonctions permettent de représenter le mode d’installation série, certaines permettent de représenter le mode série et parallèle (carte signalisation).
Il est possible de modifier l'organisation du réseau électrique :
-
en faisant glisser une carte fonction :
-
de la déplacer dans le réseau électrique en la déposant sur un des "+" apparaissant sur l’image du réseau. Les possibilités de dépose de la carte varient en fonction de la carte choisie d’une part et des cartes déjà présentes en amont ou en aval sur le réseau d’autre part. De plus, sur certaines cartes, un mode d’installation série ou parallèle est proposé.
-
de la poser sur l'établi et de la replacer à un autre endroit du réseau électrique.
-
-
en cliquant dans le coin supérieur droit de la carte :
-
pour la supprimer
-
pour la dupliquer en un ou plusieurs exemplaires
-
pour la déplacer dans l'établi
-
Toutes les cartes fonctions situées en aval sont alors supprimées, dupliquées, déplacée ou déplacées dans l’établi avec la carte fonction située en amont. Ces actions ne sont pas applicables à la carte fonction arrivée.