Génération du schéma unifilaire du tableau
Cette partie permet de générer le schéma unifilaire du tableau.
Elle est accessible en cliquant sur le bouton "schéma unifilaire".
La navigation dans le schéma unifilaire est identique à la navigation dans le réseau électrique.
Un repère fonctionnel est généré dans le schéma unifilaire du tableau, pour chaque appareil de la liste en annexe 1. Il est composé d’une lettre indiquant la fonction et d’un numéro indiquant la position de l’appareil dans le schéma. Ce numéro est déterminé par la position de l’appareil dans le schéma, de gauche à droite puis du haut vers le bas, toutes fonctions confondues.
Un bouton de verrouillage situé en haut à droite de l’écran permet de figer cette numérotation ; il est possible alors de modifier le schéma sans modifier les repères fonctionnels existants. Les numéros des nouveaux repères fonctionnels seront alors ajoutés au dernier numéro créé avant le verrouillage, quelle que soit la position dans le schéma.
Il est possible de déverrouiller la numérotation des repères fonctionnels. Tous les repères seront alors automatiquement redéfinis suivant la règle de numérotation définie plus haut.
Des notes en saisie libre peuvent être ajoutées dans le schéma unifilaire dans la zone correspondante en haut à gauche.
Pour chaque branche du réseau électrique, plusieurs caractéristiques peuvent être ajoutées dans le cartouche sous le schéma unifilaire en saisie libre en cliquant dans une cellule.
Aucune modification du réseau électrique n'est possible à partir de cette page.
Le schéma unifilaire peut être généré au format .pdf en cliquant sur le bouton Exporter; ce document est également accessible à l'étape Documents.