Création d’un produit favori ou d’un groupe de favoris
Ce service de l’application est accessible exclusivement aux utilisateurs connectés et ayant au préalable ouvert un compte.
Pour créer un produit favori pour une carte fonction, sélectionner ce produit dans la carte et cliquer sur l'étoile blanche dans la carte. L'étoile devient verte. Ce produit est ajouté dans la liste des favoris pour cette carte fonction.
La liste des produits favoris créés pour chaque carte fonction est accessible sur la gauche de l'écran en cliquant sur l'onglet Mes favoris. Il est possible, et recommandé pour aller plus vite, de nommer, dans la liste Mes favoris, chaque favori en utilisant la zone grise de désignation en bas de la carte.
Pour ajouter un produit favori dans le réseau électrique, saisir et glisser de la liste puis le déposer dans le réseau électrique.
Il est possible de glisser et de déposer un produit favori directement dans une carte fonction avec ou sans produit dans le réseau électrique.
Pour supprimer un favori, cliquer sur l'étoile verte dans la carte, soit dans la liste Mes favoris, soit dans le réseau électrique. L'étoile devient blanche. Le favori disparaît de la liste.
Le même produit peut être sélectionné comme favori pour plusieurs cartes fonctions.
La liste des produits favoris est accessible pour tout projet existant ou nouveau créé avec le compte de l'utilisateur.
Il est possible de faire une sélection des cartes fonctions affichées dans la liste Mes favoris.