DOCA0280FR-00

Modifier l’enveloppe

Il est possible de modifier l'enveloppe en faisant un clic droit dans l’enveloppe :

  • Modifier les caractéristiques de l'enveloppe

  • Supprimer l'enveloppe qui démonte les appareils et change la gamme d’enveloppe

  • Modifier la hauteur

  • Modifier la largeur

Il est possible également de changer de gamme d’enveloppe en cliquant sur le bouton "modifier la gamme" à droite de l’écran ; faire ensuite le choix d’une autre gamme et un autre modèle.

Les appareils et les répartiteurs sont envoyés dans l'établi pour montage dans la nouvelle gamme.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?