DOCA0107ES-03

Menú Settings (3/7)

Descripción general

El menú Settings muestra los parámetros de ajuste.

La pantalla Settings permite establecer los parámetros siguientes:

  • I alarm: Umbral de alarma

  • t alarm: Retardo de alarma

  • I pre-alarm: Umbral de prealarma

  • t pre-alarm: Retardo de prealarma

  • Alarm reset: Manual o automático

Es necesario introducir una contraseña en el menú de ajustes para modificar los parámetros.

Seleccione el parámetro a establecer y pulse para mostrar la pantalla de parámetros.

Configuración de parámetros funcionales

Parámetro

Descripción

Umbral de alarma

Donde:

  • XX muestra el valor de configuración del umbral de alarma en mA/A.

    • Ajuste de fábrica: 30 mA

    • Valor mínimo: 30 mA

    • Valor máximo: 30 A

    • Paso de ajuste: 1 mA de 30 mA a 999 mA y 0,1 A de 1 A a 30 A.

NOTA: Después de la validación del nuevo valor de umbral de alarma:
  • El valor de umbral de prealarma se establece en el 50 % del nuevo valor de umbral de alarma.

Retardo de alarma

Donde:

  • XX muestra el valor de configuración del retardo de la prealarma en segundos.

    • Ajuste de fábrica: 0 s

    • Valor mínimo: 0 s

    • Valor máximo: 4,5 s

    • Paso de ajuste: 0,01 s

NOTA:
  • Los valores entre 0 s y 60 ms están prohibidos (los valores de ajuste son: 0, 60, 70..., 4500 ms).

  • Si I alarm es 30 mA, t alarm se bloquea en 0 segundos. En este caso, si intenta modificar t alarm, se mostrará /!\ I alarm = 30mA en la tercera línea.

Umbral de prealarma

Donde:

  • XX muestra el valor de configuración del umbral de prealarma en mA/A.

    • Ajuste de fábrica: 15 mA

    • Valor mínimo: 15 mA

    • Valor máximo: 30 A

    • Paso de ajuste: 1 mA de 15 mA a 999 mA y 0,1 A de 1 A a 30 A.

NOTA:
  • El valor de umbral de prealarma se bloquea y no se puede seguir aumentando si ha alcanzado el valor de umbral de la alarma.

  • El valor de umbral de prealarma se bloquea y no se puede seguir disminuyendo si ha descendido hasta el 20 % del valor de umbral de la alarma.

  • Cuando hay un nuevo umbral de alarma, el valor de umbral de prealarma se establece en el 50% del nuevo valor de umbral de alarma.

Retardo de prealarma

Donde:

  • XX muestra el valor de configuración del retardo de la prealarma en segundos.

    • Ajuste de fábrica: 0,2 s

    • Valor mínimo: 0 s

    • Valor máximo: 4,5 s

    • Paso de ajuste: 0,01 s

NOTA: Los valores entre 0 y 60 ms están prohibidos (los valores de ajuste son: 0, 60, 70 a 4500 ms). El retardo de la prealarma se establecerá en el valor de retardo de la alarma automáticamente si el retardo de prealarma está por encima del retardo de la alarma cuando el umbral de la alarma y el umbral de la prealarma son iguales.

Modo de restablecimiento de alarma

La pantalla Alarm reset permite seleccionar el modo de restablecimiento de alarma como manual o automático.

El restablecimiento de alarma se puede configurar a través de la HMI y Modbus (solo para el relé VigiPacT RHU).

Si el modo de restablecimiento de alarma es automático, la alarma se restablecerá automáticamente.

Si el modo de restablecimiento de alarma es manual, puede restablecer la alarma manualmente mediante una de las siguientes opciones:

  • pulsando en el relé

  • mediante un botón de restablecimiento conectado a la entrada de restablecimiento del relé

  • enviando un comando de restablecimiento a través de la comunicación Modbus (solo para el relé VigiPacT RHU)

NOTA: En función de si se elige el modo manual o automático, el relé VigiPacT RHU/RHUs se considera como relé de protección (modo manual) o relé de supervisión (modo automático).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?