DUG_PowerTagE_WSE-04

Identificar o dispositivo

Através da aplicação Wiser, pode identificar o PowerTag.
  1. Na página Principal, selecione o equipamento pretendido PowerTag na lista de dispositivos disponíveis.
  2. Toque em Definições e depois em Identificar (A).

  3. Toque em OK no painel de notificações pop-up quando o PowerTag for identificado.
    NOTA: O LED verde no PowerTag identificado pisca durante 30 s.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?