DUG_PowerTagE_WSE-04

Verificar o tipo de moeda

Pode visualizar o tipo de moeda na aplicação Wiser.
NOTA: A moeda predefinida é definida com base na localização da sua casa.
Para visualizar o tipo de moeda:
  1. Toque em na página principal.
  2. Selecione Gestão da casa e selecione a sua casa onde está instalado o dispositivo de energia, para visualizar Definições da casa.
  3. Na página Definições da casa, pode visualizar o tipo de moeda.
    Com base na localização da sua casa, estão disponíveis as seguintes moedas:
    • Kr NOK: Noruega

    • Kr SEK: Suécia

    • Kr DKK: Dinamarca

    • € EUR: Finlândia e Ibéria

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?