DUG_Renova - rums-/golvtermostat 16_WSE-00

LED-lampor

Parkoppla enheten

Status

Användarinteraktion

Beskrivning

Parkoppling pågår

Termostatindikeringen blinkar ”Jn” för att indikera att anslutningen påbörjas när knappen O på termostaten hålls intryckt i > 3 sekunder.

Lyckad anslutning till nätverk

Termostatindikeringen blinkar med en grön -lampa när termostaten framgångsrikt ansluter till ett nätverk.

Det går inte att ansluta till nätverket

Termostatindikeringen blinkar med en röd -lampa när termostaten inte ansluter till nätverket.

Förinställning av enheten

Status

Användarinteraktion

Beskrivning

Välj förinställning

Som standard blinkar ”P5” på termostatindikeringen om ingen extern givare är ansluten, eller ”P8” om en extern givare är ansluten när termostaten först slås på eller efter en fabriksåterställning.

Ändra förinställning

Standardförinställningsvärdet kan ändras genom att man samtidigt trycker på knappen ”O” och ”+” i 2 sekunder för att öppna inställningsmenyn. I menyn med avancerade inställningar blinkar ”P1” eller ”P2P9” på termostatindikeringen när man trycker på knappen +/–.

Obs! När man trycker på knappen + ökar värdet med ett och på samma sätt minskar värdet med ett när man trycker på knappen .

Mer information finns i avsnittet Förinställning av enheten.

Ställ in givartypen

Status

Användarinteraktion

Beskrivning

Val av golvgivartyp

Termostatindikeringen visar golvgivartypen och -lampan blinkar blått.

Kalibrera golvgivaren.

Kalibreringsvärdet visas på termostatindikeringen och -lampan blinkar lila.

Högsta golvtemperatursgräns

Termostatindikeringen visar maximal temperaturgräns och -lampan blinkar rött.

Återställ enheten

Status

Användarinteraktion

Beskrivning

Mjuk återställning

Sr-lampan lyser med fast sken på termostatindikeringen tills man släpper knappen O och sedan blinkar ”Sr”. Mer information finns i avsnittet Återställ enheten.

Fabriksåterställning

Fr-lampan lyser med fast sken på termostatindikeringen tills man släpper knappen O och sedan blinkar ”Fr”. Mer information finns i avsnittet Återställ enheten.

Visa behov – temperaturstyrningslägen

Status

Användarinteraktion

Beskrivning

Värmebehov

-lampan blinkar vit med 1 Hz under värmebehovet.

Temperaturindikering

Status

Användarinteraktion

Beskrivning

Temperatur under lägsta indikeringsvärdet
ELLER
temperaturavläsningsfel.

Obs! Termostatindikeringen visar temperaturgränserna -9 °C till 99 °C.

”—” blinkar på termostatindikeringen när temperaturen är under -9 grader.

ELLER

”—” blinkar på termostatindikeringen när termostaten inte kan fastställa temperaturen på grund av ett fel.

Temperatur över det högsta indikeringsvärdet

Obs! Termostatindikeringen visar temperaturgränserna -9 °C till 99 °C.

”+ +” blinkar på termostatindikeringen när temperaturen är över 99 grader.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?