DUG_Renova - rums-/golvtermostat 16_WSE-00

Sätt på/stäng av enheten manuellt

När termostaten inte används kan du sätta på/stänga av den manuellt
OBS: Obs! Stäng av barnlåset innan du stänger av enheten.

Tryck på i > 10 sekunder för att stänga av.

När termostaten är helt avstängd:

  • Lampan indikerar ingen rumstemperatur

  • Styr inte rumstemperaturen

  • Utgångarna förblir av

  • Vid första interaktionen visas ett ”X” på skärmen för att visa att den är av.

Väck termostaten genom att trycka på /O/+ en gång, termostaten visar X och tryck sedan på /O/+ i > 5 sekunder för att sätta på.

När termostaten är på återgår den till det senaste läget.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?