DUG_Renova - rums-/golvtermostat 16_WSE-00

Givarinställningar

Temperaturdetektering

Du kan kontrollera givartypen (A) under temperaturdetekteringen, baserat på din förinställning.

Lufttemperatur: för förinställning P1 till P6.

Golvtemperatur: för förinställning P7 till P8.

OBS: Givarinställningar finns inte för regulatorläge (P9).

Temperaturkalibrering

Ställ in temperaturkalibreringen:

  1. Tryck på Temperaturkalibrering (B) för att öppna snabbmenyn.

  2. Dra skjutreglaget eller använd knapparna –/+ för att ställa in temperaturkalibreringen.

    OBS: Temperaturkalibreringen sträcker sig från -9 °C till +9 °C och kan justeras i steg om 0,1 °C.
  3. Tryck på Spara.

Golvgivartyp

Så här väljer du golvgivartyp:

  1. Tryck på Golvgivartyp (C) för att öppna snabbmenyn.

  2. Välj givartypen (kohm) i listan.

    • 10K

    • 12K

    • 15K

    • 33K

    • 47K

    OBS: Välj rätt golvgivartyp som är installerad och sedan kan du ställa in kalibreringen och skyddstemperaturen.

Skyddstemperatur

För att ställa in högsta och lägsta skyddstemperatur:

  • Tryck på Max. skyddstemperatur (D) på inställningssidan för att ställa in golvgivarens övre temperaturgräns och tryck sedan på Spara.

    OBS: Temperaturområdet är mellan 21 °C och 40 °C och max. skyddstemperatur ska vara högre än min. skyddstemperatur

  • Tryck på Min. skyddstemperatur (E) för att ställa in golvgivarens nedre temperaturgräns och tryck sedan på Spara.

    OBS: Temperaturområdet är mellan 5 °C och 19 °C och min. skyddstemperatur ska vara lägre än max. skyddstemperatur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?