Ajuste del regulador
Modo de regulación
Puede cambiar el modo de regulación en la aplicación si tiene problemas con el parpadeo de luz. Así se mejora la calidad de la regulación.
Toque el Modo de regulación y seleccione uno de los siguientes (A):
- Automático: Cuando se conecta cualquier otra carga al regulador (por ejemplo, bombilla de filamento)
- LED RL: Cuando se conecta un LED al regulador
Rango de regulación
Puede restringir el brillo máximo y mínimo de la carga conectada al dispositivo. Así se evita que el LED parpadee y se apague.
Toque Rango de regulación y lleve a cabo una de las siguientes acciones o ambas (B):
- Brillo mínimo: arrastre la barra deslizante para restringir el brillo mínimo
- Brillo máximo: arrastre la barra deslizante para restringir el brillo máximo
Ajuste de modo de alternación
Con este ajuste el dispositivo recordará el último estado del dispositivo.
Toque Ajuste de modo de alternación y seleccione cualquiera de los siguientes (C):
- 100% - El LED brilla con el máximo brillo cada vez que se enciende
- Último nivel (función de memoria) - El LED brilla en el nivel de brillo establecido anteriormente cada vez que se enciende