DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-02

Удаление устройства

С помощью приложения Wiser можно удалить устройство из списка устройств.
Чтобы удалить устройство:
  1. На главной странице выбрать Все устройства > Поворотный светорегулятор.
  2. Нажмите , чтобы отобразить дополнительные сведения.
  3. Нажать на Удалить и сбросить на заводские настройки (A).

    совет: Для удаления устройства можно также длительно нажать на Поворотный светорегулятор на главной странице.
    Примечание: В рамках удаления устройства выполняется сброс устройства. Если проблема с сбросом все еще остается, см. сброс устройства.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?