DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-02

Сопряжение устройства вручную

Для сопряжения устройства вручную выполнить следующие действия:
  1. На домашней странице нажмите + .
  2. Нажмите , выберите нужный концентратор Wiser в раскрывающемся меню.
  3. Выберите опцию для добавления устройства (A):
    • Добавить устройство с кодом установки
    • Добавить устройство без кода установки

    совет: Настоятельно рекомендуется добавить устройство с кодом установки.
  4. Чтобы выполнить сопряжение устройства с кодом установки, выберите "Добавить устройство с кодом установки", чтобы отобразить меню свертки. Выбрать один из вариантов (B):
    • Сканировать код установки - вы можете проверить устройство на наличие кода установки.
    • Ввести код установки вручную – можно вручную ввести код установки с устройства
    После сопряжения устройства с кодом установки перейдите к шагу 6 .

  5. Чтобы выполнить сопряжение устройства без кода установки, коснитесь кнопки Добавить устройство без кода установки.
  6. Снимите ручку с устройства и кратко нажмите кнопку диммера 3 раза (< 0,5 с).

    Светодиод мигает желтым цветом.
  7. В приложении выбрать Подтвердить, что светодиод мигает желтым цветом и нажать на Запустить конфигурирование (C).

  8. Через несколько секунд непрерывный зеленый светодиод означает, что устройство успешно сопряжено с шлюзом/концентратором.

  9. После добавления устройства в приложение нажмите Готово .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?